This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:建议上述器件型号的替代器件

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999147/tpd4e05u06-suggest-the-alternate-for-above-mentioned-part-numer

器件型号:TPD4E05U06
主题中讨论的其他器件:TPD4EUSB30

您好,

相信您的工作做得好且安全!

请建议  采用相同尺寸(封装)的 TPD4E05U06DQAR 的替代器件型号。

谢谢,
M.Susinkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD4EUSB30是一种出色的 P2P 替代产品。 它是一款采用 DQA 封装的4通道5.5V Vrwm 单向器件。 请告诉我这是否适合您。

    此致、

    Matt Smith