This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议使用模数转换器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, TLV320ADC3140, TLV320ADC5140, TLV320ADC6140, PCM4204, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998448/pls-recommend-a-a-d-converter

主题中讨论的其他器件:ADS1278TLV320ADC3140TLV320ADC5140TLV320ADC6140PCM4204PCM1865

您好、能否推荐模数转换器、以下是要求:

8通道模拟输入(必须具有)、单输入或差分输入

8通道 I2S 输出(最好具有)或其他接口(不太喜欢)

每通道采样率>192KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    在单个 IC 中对8通道192kHz/通道 ADC 的要求不是我们目前发布音频 ADC 产品系列中的解决方案。   我相信我们将能够从多个器件中构建所需的解决方案、我们能否直接与您联系、以了解有关应用的更多信息、以及我们如何共同制定一个能够正常工作的解决方案?  此外、您没有提到性能-您对哪些类型的动态范围性能水平感兴趣?  90-100dB、100-110dB、>110dB  

    I2S 本身是立体声的、但也有扩展可实现多通道 I2S、其中前4个通道出现在"L"插槽中、后4个通道出现在"R"插槽中。  TDM 对于8通道接口较为常见、但我们的器件支持标准 I2S、多 SDOUT I2S 以及多槽 I2S 和 TDM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我需要的是8通道 ADC,采样率大于192K Hz,无需音频 ADC,其他 ADC 也适用于我(不适用于音频应用)。 无动态范围或音频质量的特殊要求。

    请向我推荐一些多 SDOUT I2S、多槽 I2S 和 TDM 芯片。 我将看一下它们。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以使用两个 IC 来实现这一点、但不能使用一个 IC。  在单芯片中最接近的是非音频 ADS1278、它能够以144kSPS 的速率同时对8个通道进行采样、通常用于音频/交流分析。

    有了两个 IC、您可以选择更多的选项、并且可以通过以下方式实现速率为192kSPS 的8通道:

    2x TLV320ADC6140 (113dB)、TLV320ADC5140 (108dB)或 TLV320ADC3140 (106dB)

    2个 PCM4204 (118dB)

    2个 PCM1865 (110dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将检查这些芯片。