This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:导联脱落电流精度

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998846/ads1298-lead-off-current-accuracy

器件型号:ADS1298

尊敬的支持:

我的客户需要了解有关导联脱落功能的电流精度的更多详细信息。

我们的数据表提到典型精度为+/-20%、第15页。 哪一项在25°C 时是正确的?

是否可以共享有关此电流特性的任何类型的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我们将就该请求与您联系。 谢谢。

    谢谢

    -TC