This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:稳定时间问题

Guru**** 2910040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998729/adc124s101-settling-time-issue

器件型号:ADC124S101

您好!

就上一个问题而言、由于 RC 时间常数过大、内部采样电容器放电速度不够快、因此会影响后续测量的值、因此我遇到了类似的问题。

我想知道 TI 的 ADC 系列中是否有类似的4通道 ADC、它可以使用较小的内部采样电容器来缓解这一问题。 由于电路板尺寸限制、我认为我不会为我使用的4个通道中的每个通道放置一个输入缓冲器。  

其他关于提高绩效的建议也值得欢迎。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不看原理图、我们无法提供快速修复、但我将提供内容丰富的视频、其中详细介绍了在没有放大器的情况下驱动 SAR 转换器的主题。  它解释了所有权衡因素和误差估算。  我复制了以下链接和摘要以供参考:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers

    本视频展示了如何选择电阻器和电容器、以便在没有放大器的 SAR ADC 上实现良好的趋稳。   不带放大器的 SAR ADC 的一些常见示例是监控电源或监控缓慢移动的传感器、例如热敏电阻。  在前面的视频中、我们了解了如何选择放大器和外部 RC 滤波器来实现良好的趋稳。  在这些视频中、我们使用仿真和参数搜索来查找最佳 RC 值。  虽然这种方法可用于没有放大器的电路、但使用一些简单的公式来选择这些值要容易得多。  这里可以使用简单公式但不用于使用放大器驱动的电路的原因是没有放大器的电路是简单的一阶电路、而放大器电路是更高阶更复杂的系统。  高阶系统很难在数学上进行建模、因为它们取决于许多因素、例如增益和输出负载。  另一方面、一阶系统具有一个简单的数学解决方案、该解决方案可生成一组等式、用于查找正确趋稳所需的 RC 滤波器和采样率。