This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:具有输入引脚的 IBIS 模型

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998565/afe5809-ibis-model-with-inputs-pins

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: AFE5808

大家好、

我们将   AFE5809的 CLKP_ADC/CLKM_ADC 引脚用作输入作为接收器。 TI 建议的替代 ibis 模型(AFE5808 LVDS.IBS)中仅定义了 LVDS 输出引脚。  

 您能否建议在 ibis 模型中定义 CLKP_ADC/CLKM_ADC 引脚的任何方法? 或任何其他同等宜必思型号(如果有)。

 

谢谢、此致、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    遗憾  的是、在 AFE5808_LVDS.ibis 中、我们仅对器件的 LVDS 发送器进行了建模、而未对输入时钟缓冲器进行建模。 我们没有其他任何相同的 IBIS 模型。 如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    此致、

    Kalyan