This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:电流环路距离

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998595/dac161s997-current-loop-distance

器件型号:DAC161S997

您好!

我有一位客户想知道 DAC161S997传输的4-20mA 电流回路的传输距离是多少? 谢谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、


    我们没有4-20mA 回路的最大距离、但在设计这么长的线路时、导线的电阻很重要。 导线的电阻必须足够低、以便导线两端的压降不超过环路的合规电压。 数据表在第9.2节中确实显示了一个典型应用。 在该部分中、当环路中存在其他器件时、还会对9.2.2.2节中的合规电压进行一些计算。

    在典型应用中、还有一个表格描述了不同负载和系统布线的回路电源、输出至2000英尺。

    EMI 和 EMC 可能还有其他注意事项。 如果系统和回路导线屏蔽良好、则信号应保持更长的长度。


    我会说、它肯定会达到100米、但它应该更长。 我知道一个测试系统的运行时间达到1公里。


    吴约瑟