This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45EVM:如何在 ADC32J45ECM 上设置 VCXO 和差分输入

Guru**** 2946960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998251/adc32j45evm-how-to-setup-vcxo-and-differential-inputs-on-adc32j45ecm

器件型号:ADC32J45EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32J45、 LMK04828

大家好、

我收到了客户的问题。

在 ADC32J45EVM 上、我能否将通道 A 和 B 输入端的电阻器连接更改为具有差分信号而不是单端信号?

我是否需要为 ADC32J45提供时钟、或者能否使用安装的 VCXO 运行 LMK04828?

除了跳线连接外、我是否还需要更改任何组件才能使用 VCXO?  

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    在 ADC32J45EVM 上、我能否将通道 A 和 B 输入端的电阻器连接更改为具有差分信号而不是单端信号?

    是的、但 EVM 默认仅安装了一个 SMA 连接器、因此必须焊接 SMA 连接器才能实现全差分输入。

    我是否需要为 ADC32J45提供时钟、或者能否使用安装的 VCXO 运行 LMK04828?

    默认情况下、我们建议使用 VCXO 为 LMK 提供清晰的基准。 用户无需提供时钟。

    除了跳线连接外、我是否还需要更改任何组件才能使用 VCXO?

    如果使用 EVM 用户指南启动 EVM 操作、则无需更改元件。

    此致、

    Dan