This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:如何减少 ADS8584s 中 ADC 值的振荡、以测量(1mV - 40mV)范围内的毫伏值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160797/ads8584s-how-to-reduce-oscillation-in-adc-value-in-ads8584s-for-measuring-millivolts-ranging-from-1mv---40mv

器件型号:ADS8584S

你(们)好

 我设计 了一个使用两个 ADS8584 IC 测量毫伏的 ADC 板、我有一个电压源表(Keithley)、它的电压源表的电压源范围为1mV 至20V、

这两个 ADC 的工作电压范围为-5V 至+5V (范围引脚为0)、

它们的 最小分辨率为0.00015259uV、并且通过使 os0 - 0、OS1-1、os2-1在过采样模式下运行

因此、它们以  5.156kSPS 的采样率运行、

问题在于、当我将5mV 的电压从源表直接提供给 ADC 通道1的输入端子时 、我得到的值为4.5mv 或4.8mv 或5.2mv 或4.9

有时、5mV 时的电压为3mV、它保持振荡  

我为 ADC 提供的输入来自 Keithley 源表、它是恒定的

我必须添加一些外部信号调节器来减少该振荡

有些人只是给我一个解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramachandran、
    您已将 ADC 配置为串行接口模式、因此数据总线(DB[6:0]、DB[9:14])应连接到 GND。 我有几个问题、您是否对所有 GND 连接使用专用接地层(整层)? 您是否正在进行偏移校准?
    您可以选择使用外部电压基准、是否在测试原理图中使用了默认配置的内部电压基准?  
    此致、
    戴尔