This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:将 ADS1298寄存器设置存储在电路板的非易失性存储器中、以便在每个电源周期中对正确的设置进行编程

Guru**** 2760295 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160712/ads1298ecgfe-pdk-store-ads1298-register-settings-in-non-volatile-memory-on-the-board-so-that-the-correct-settings-are-programmed-on-each-power-cycle

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

我正在寻找一种方法来存储 ADS1298开发套件的寄存器值、这样我就不需要在每次对开发套件进行功率循环时加载寄存器值、也不需要连接到 PC 并使用 GUI 设置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、应用 GUI 是很久以前开发的、没有实现此功能。

    您可以通过屏幕截图显示"ADC Register"->"Register Map"页面或"Save"->查看"Register settings"->"Save to File"以保存记录、然后在下次要设置寄存器时使用保存的屏幕截图或文件作为参考。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他方法对其进行编程、这样我就不必在下电上电后每次都设置寄存器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确实需要、则可能必须使用 MMB0主板和 GUI 来绕过/停止、并开始使用外部 MCU 或 FPGA 通过 SPI 线路对 ADS129x EVM 板进行通信/编程。

    谢谢