This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:无输出

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160769/dac60508-no-output

器件型号:DAC60508

大家好、  

VDD 和 VIO 相同的电源3.3V

CS 具有10K 至 VDD 的电压

芯片无 MOSI 可供读取

参考到2.2uF 电容接地

SPI 时钟 模式1

复位后、默认寄存器集似乎通过 SYNC reg addr 02 - 0xFF00 (异步)启用

增益寄存器复位为全零--我也尝试设置它。

我将 DAC reg (8-F)设置为各种12位值、从未看到输出开启。  (同步稳压器表示该值会自动推送到输出稳压器。

我已经尝试了各种方法来设置/取消设置 FSBO 位、但由于没有 SDO、因此无关紧要

所有24位访问是连续的、没有字节间隙

希望得到您的帮助。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电源为3.3V、您需要设置 REF-DIV 位以在内部衰减基准。

    请在"通知我"中执行同样的操作。

    此致、

    AK