This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:对于固定模式、单端转换和,MUXSCH 和#39;s AINNX 应设置为什么?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, OPA2365
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160254/ads1158-for-fixed-mode-single-ended-conversions-and-what-should-muxsch-s-ainnx-be-set-to

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: OPA2365

您好!

我们一直在使用扫描模式和最低数据速率、但这些值没有我们预期的接近。   我们将使用固定通道模式进行实验。

根据数据表,配置寄存器设置为固定模式、外部 ADCInP/N 和斩波使能( 即寄存器0x00从0x1E 更改为0x3E)

但是、由于所有16个通道都是单端通道、并且存在外部调节器、因此 MUXSCH 的 AINNX 预期的值是多少、因为所有 AIN 输入 都以 AInCom/MuxOutN/AdcInN 为基准。

此外、寄存器配置和/或电路是否有任何其他可提高精度的更改?   例如、如果 ADC 的输入电压为1.35V、ADS1158会报告0x2871-0x2874、相当于大约1.38 (0x2873 * 4.096V/30720)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich Zamora、

    根据 ADS1158数据表、MUXSCH 寄存  器的前四位选择正模拟通道(AINP)、MUXSCH 寄存器的后四位选择固定通道模式下的负模拟通道(AINN)。 因此、您需要从可用输入(AIN0至 AIN15)中为 AINN 选择一个通道。 因此、在固定通道模式下使用 ADS1158只能实现15个单端输入。

    关于精度:最好的解决方案是确定噪声/误差的来源并消除该误差来源(或校准)。 我不知道如何更改寄存器设置来改善这一点、而是通过降低 ADC 速度来提高噪声性能(假设这是主要误差源)

    我还要指出、OPA2365不是真正的轨到轨放大器。 由于 OPA 负电源接地、因此输出需要与该电源保持10s 的距离、以避免线性问题。 由于您的输入信号接地、因此您违反了 OPA2365数据表中的此规范。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、

    遗憾 的是、固定模式不像单端自动扫描模式那样工作、其中负 ADC 输入来自 AINCOM 而不影响输入。  但我认为我们可以将其中一个输入接地、并测试这是否改善了转换。      

    关于运算放大器、与上限范围(200mV-4V)相比、我们的应用在低电压下的误差问题更小、但您是否认为 绕过外部放大器(BYPASS=0)可能会改善读数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich Zamora、

    只要输入是单端输入(以系统中的 GND 网络为基准)、您提供的任何输入信号都将出现运算放大器问题。 这是因为放大器的输入之一位于 GND、这违反了数据表的输出电压参数。 因此、在所有情况下、当您尝试使用原理图中的配置来测量单端输入时、您都会看到线性问题

    一种更好的方法可能是使用伪差分输入。 在这里、您会将 AINCOM 偏置到传感器输出的中点。 因此、如果传感器输出为0-5V、则会将 AINCOM 偏置为2.5V。 在所有情况下、您都可以根据该电压进行测量、以便当信号大于2.5V 时、您测量的 是正代码;当信号小于2.5V 时、您测量的是负代码(ADS1158具有双极编码方案)。 由于放大器余量限制、输入真正的0V 或5V 信号仍会有问题、但随后您将能够使用更多的 ADC 代码范围并避免测量单端信号。 您还可以使用 AINCOM 作为常用参考点切换回自动扫描模式。

    信号调节电路的用途是什么? 尽管增益看起来是~1、但它似乎被设置为增益级、因为偏置电阻器(R251和 R273)比增益电阻器(R258)小得多。 为什么不将这些放大器用作缓冲器? 您可能会从系统中获得更好的性能

    布莱恩