This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:更好的 ENOB PN

Guru**** 2514985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159759/ads131e08-better-enob-pn

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件:ADS1278

通过查看数据表、我们意识到在16ksps 下工作的 ENOB 为17位、我们的应用至少需要20位。

您是否知道具有至少六个同步通道的替代器件以及上述 ENOB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    感谢您的发帖。

    ADS1278可能是最符合您要求的选择。 该器件与 ADS131xxx 系列完全不同、因为没有集成输入放大器或内部基准电压、这意味着您需要以分立方式设计这些电路。 但是,在高分辨率模式下 VREF = 2.5V 时,典型噪声规格为5.5uVrms,相当于约19.79位 ENOB (使用 ENOB = log2[ 2xVREF /(增益 x VN_rms)] )。 此规格假设标称时钟频率为27MHz、最终输出数据速率为52、734kSPS。 为了将数据速率降低至16kSPS、只需将输入时钟频率调整为16 / 52.734的相同因子(即 CLK = 8.192MHz)。 噪声性能将略有改善或与此典型规格相同。

    此致、

    Ryan