This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:ESD-HBM 和 CDM (P/N:ADS1178IPAPR)

Guru**** 2514045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161409/ads1178-esd-hbm-and-cdm-p-n-ads1178ipapr

器件型号:ADS1178

我正在寻找器件型号为 ADS1178IPAPR 的 ESD 数据(ESD HBM 和 CDM)。 请提供此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nudejima-San、您好!

    ADS1178IPAPR 的 ESD 数据如下所示

    HBM = 2kV

    CDM = 500V

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用