This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:同步脉冲启动 AD 转换问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161459/ads1271-sync-pulse-start-ad-conversion-questions

器件型号:ADS1271
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

您好,

   当一位客户参考 数据表时 、他 发现 ADS1271可以使用 SYNC 引脚来启动转换。但是 、发现每次 SYNC 引脚获得宽度至少为10ns 的脉冲时、需要大约67,000个 CLK 周期(实际上是通过示波器观察到的) 在 DRDY 生成转换完成下降沿之前。 它不符合 图50的时序。

当 他 控制 SYNC 引脚 以生成 脉冲时 、他希望能够立即启动 ADC 转换、 但他发现无法这样做。 脉冲结束到第一次转换后的 CLK 周期太长(67000+ CLK 周期)、不符合数据表的说明。fCLK=12.5MHz,FS≈24kHz。您能帮助分析吗?

此致

Kailyn  

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    数据可用之前所需的时间、t-NDR、为128个转换周期。  这将转换为65535个 CLK 周期。

    如果 fCLK=12.5MHz、并且是高分辨率模式、则每个转换周期需要 n=512个 CLK 周期。  Fdata=fCLK/n=12.5MHz/512=24.4kHz。  

    T-NDR=128*tDATA=128*512*tCLK 或65536 CLK 周期,这非常接近客户报告的时间。  这是 ADS1271的正常行为。  同步事件后、内部数字滤波器需要此延迟才能完全稳定。

    同步引脚用于将系统中的多个 ADS1271 ADC 同步到同一时钟边沿。  尽管同步可用作转换启动、但在数据可用之前、您将会有明显的延迟。

    如果客户需要更短的转换时间、我建议使用 ADS127L11。  该器件可与转换启动输入搭配使用、稳定时间等效于 t-NDR、低至4.38微秒。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用