This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ4000RFEVM:启动问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ4000RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160357/adc12dj4000rfevm-bringup-issue

器件型号:ADC12DJ4000RFEVM

您好!

我们刚刚购买了 ADC12DJ4000RFEVM 和 TSW14J57。  

 在启动 ADC12DJ4000RFEVM 时遇到一些问题。 主要问题:

ADC GUI 似乎无法识别 ADC12DJ4000RFEVM。  不过、TSW14J57的 GUI 确实会识别 FPGA。  ADCxxDJxx0RF GUI 中的 USB 状态不呈绿色趋势。 到目前为止、我们尚未对电路板进行任何修改、因此请在提供外部时钟和参考时钟的外部时钟模式下进行尝试。

2.启动 ADCxxDJxx00RF EVM GUI 时、出现错误:正在查找 ftd2xx.dll。 不确定这是否有任何作用。

请提供建议。

谢谢

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    当您安装 ADC12DJ4000EVM GUI 时、FTDI 驱动程序未正确安装到 PC。  

    当您看到上述消息时、请单击"浏览"并转至 PC 上的以下位置。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro

    并选择 ftd2xx.dll 文件  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好、感谢您的提示。 我又移动了一个步骤。 但是、现在我得到以下错误:

    (USB 已连接、我在 ADC 板上看到绿灯、但 PC 似乎无法检测到电路板)

    请提供建议、谢谢、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、一个更新、我能够解决上述问题、但现在我收到了以下消息:

    FPGA EVM 和 ADC EVM 似乎仍然没有通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、因为还有另一个主题相同的帖子。