This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1216:PWDN (BAR)与 AVDD 一样高、或者它是否限制为 DVDD

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161183/ads1216-pwdn-bar-go-as-high-as-avdd-or-is-it-limited-to-dvdd

器件型号:ADS1216

大家好、

如果我的 AVDD 为5V、而我的 DVDD 为3.3V、PWDN (bar)可以变为 AVDD 高电平、还是限制为 DVDD?

我知道、如果 PWDN (bar)可以达到 AVDD、还是仅限于 DVDD、您将需要帮助?

如果以下所有引脚都可以悬空、或者需要端接至 GND 或高电平(我在数据表中也没有找到这一点)。 D0-D7、IDAC1、IDAC2、DRDY (bar)、DSYNC (bar、 POL、XIN、RDA、VrefOut 和 BUFEN 我的假设是这些值可以浮动、但我想在提交设计之前进行检查。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    圈出的引脚是所有数字引脚、CMOS 数字输入引脚不应悬空、因为在逻辑高电平和逻辑低电平之间的转换(输入悬空时)可能会产生来自电源的大电流消耗。  数字输出引脚可保持未连接状态。

    不应悬空的引脚包括:

    • BUFEN
    • 复位
    • PDWN
    • POL
    • DSYNC
    • CS
    • DIN
    • SCLK
    • 如果用作输入、则为 Do-D7。  请参阅第18页和数字 I/O 接口部分

    数字输入引脚必须遵循 DVDD 电源电压。  如果 AVDD 为5V 且 DVDD 为3.3V、则将 PDWN 连接到 AVDD 将违反规定、并可能损坏器件。  请参阅第2页的绝对最大额定值、以了解表中的数字输入电压与 GND 之间的关系。

    此致、

    Bob B