This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7948:CS 接地时的 ADC 转换。

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161391/ads7948-adc-conversion-with-cs-connected-to-ground

器件型号:ADS7948

你好

我有一个建议的 PCB、我将为其编写软件。

设计工程师仅将 SCLK、SDO 和 CH SEL 连接到我的微控制器。

CS 接地。

是否可以使用具有此连接的 ADC 转换器?

在数据表中的示例中、您使用 CS。

我需要告诉他是否应该改变他的设计。

BR Göran Berntsson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    遗憾的是、您需要更改 ADS7948原理图。  请查看数据表第24页的图44及其下方的文本。  /CS 线路必须返回高电平才能启动采集阶段。  如果/CS 持续处于低电平、则不会脱离断电状态。