This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:手持式智能探头

Guru**** 2973120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057, TX7332, AFE5832LP, TX7516, AFE58JD28, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161338/afe5832-hand-held-smart-probes

器件型号:AFE5832
主题中讨论的其他器件:TIDA-010057、 TX7332、 TX7516、 AFE58JD28、 AFE58JD48

尊敬的先生:

我们希望开发 手持 式超声波智能探头。我们有以下问题

设计了具有最佳成像性能的手持式智能探头。  使用了什么发送芯片和接收芯片?

我可以购买完全组装的 Swaroop 电路板和 TIDA-010057进行测试和性能验证吗?

如何获取最新的智能 Swaroop 板设计文件:SWROOP-SMARTPROBE-design -超声波智能探头 参考设计文件。我们能否处理设计文件中的光绘文件并将其汇编到 Swaroop 中以进行测试和性能验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您关注 Swaroop 设计和 TIDA 设计。 请内联查找我的响应:

    设计了具有最佳成像性能的手持式智能探头。  使用了什么发送芯片和接收芯片?  

    TI:超声波成像始终需要在功耗和性能之间进行权衡。 通常、手持式系统具有功率限制、因此您必须降低系统性能。 同样、TI 提供了各种超声波 Rx 和 TX 产品、这些产品旨在为低功耗手持系统提供卓越性能、同时具有非常好的性能。 通道集成也起着至关重要的作用。

    对于低功耗手持式应用:

    TX - TX7332将是最佳选择(32通道)

    RX - AFE5832LP、4nV/rtHz 噪声(32通道)  

    为了获得出色性能(通常用于基于购物车的系统)

    TX:- TX7516 (16通道)

    RX - AFE58JD48 (0.8nV/rtHz 噪声)/AFE58JD28 (16通道)

    此 Swaroop 设计基于 TX7332+AFE5832LP 组合。

    2/3我可以购买一个完全组装的 Swaroop 板和 TIDA-010057进行测试和性能验证吗? 如何获取最新的智能 Swaroop 板设计文件?

    TI:TI 提供此解决方案作为参考设计、供客户在此基础上构建系统。 因此、我们这些设计的模型是为客户提供必要的设计文件、如 CAD 文件、光绘文件、固件等、他们可以使用我们的材料并根据自己的要求进行修改、并构建自己的电路板。 我们可以提供必要的支持来启动该功能。

    对于 TIDA-010057:您可以在此处找到设计文件: TIDA-010057参考设计| 德州仪器 TI.com

    对于 Swaroop 设计:请向我发送一封邮件以及有关您的公司和目标应用程序的以下信息、我可以帮助您访问服务器数据。

    1.公司名称

    2.公司的地址、联系人、电子邮件地址和网站

    3.产品的最终应用

    4.我的 TI 帐户地址

    发送邮件至: abhishek.vishwa27@ti.com、 shabbir@ti.com、 praveen.aroul@ti.com。  

    谢谢、此致、

    Abhishek