This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM 能否生成方波信号?μ s

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, TSW14J57EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160465/dac38rf82evm-can-dac38rf82evm-generate-square-wave-signal

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM、 DAC38RF82

您好工程师!

我希望使用 DAC38RF82EVM 可以生成具有不同频率的方波信号、但我看到测试示例都是具有不同频率的正弦信号。我有以下问题:

1、DAC38RF82EVM 是否可以与 TSW14J57EVM 结合使用以生成测试信号?

2、如何设置或更改电路以便 DAC38RF82EVM 生成方波信号而不是正弦波信号?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小笛

    您可以使用附加的 csv 文件为 CHA 生成方波输出。 您将遇到的问题是、由于 EVM 的输出端有一个变压器、因此由于变压器的原因、方波将被四舍五入(请参阅下图)。 您需要移除变压器 T7、并使用 SMA 的 J6和 J7实现 CHA 的差分输出。 该电路板没有用于 CHB 的此选项。

    要转换 CHA、用户必须执行以下操作:

    删除了 T7、L10、C398。

    使用正确的上拉电阻器值安装 L7和 L8。  安装0欧姆的 R248和 R241。

    将 C413和 C399替换为0欧姆电阻器。

    您还需要更改连接到这些电阻器的偏置电压。 这并不容易、因为它需要从 L7和 L8中移除+1.8V_VDDOUTA 迹线。 一种方法是安装新部件、以便仅将一端焊接到连接到 IOUTAP/N 的板焊盘上、而另一端连接到外部电源电压。 根据随附的示例、该示例说明了在连接到放大器时如何正确端接输出、电压为5V。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../6153.DAC38RF8x_2B00_LMH5401_5F00_interface.docx

    此致、

    Jim

       6215.narrow_pulse.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim、谢谢!

    我还想问您几个问题:

    DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM 生成的正弦波和方波的最大频率是多少? 您有.csv 文件吗?

    此致、

    小笛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小笛

    在81180模式下使用 DAC38RF82 (数据表的表9)、在9GHz 下采样单通道8位实际数据、您应该能够使用随附的.csv 文件获得4500MHz 输出方波。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2-sample-square-wave.csv