This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:AFE5832LP 日期表

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160592/afe5832lpevm-afe5832lp-date-sheet

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832LP

您好!

我从 TI 购买了 AFE5832Lp。 我在阅读 AFE5832LP 数据表时遇到问题。 1 -它提到了 fc = 80MSPS (采样率= 40MSPS)。 哪一个是日期率? 因为如果我考虑数据速率= 40MSPS、位时钟和帧时钟将为40MSPS 和400MSPS、串行数据速率为800MHz、可实现10位分辨率。 2:由于 AFE5832LP 具有用于32个通道的16个 ADC、因此我是否应将上述每个时钟值除以2? 3 -它的基准频率是多少? 我对阅读数据表感到非常困惑。 可以帮我解决我的问题吗? 请在下面填空。

AFE5832LP 板由32个通道、16个分辨率为10位的 ADC 以及...? 位时钟与数据中心对齐。 嗯,我的帧时钟频率是....?,一个位时钟是..... ?,数据速率 o… ?

谢谢、

鲁兹布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rouzbeh、  

    我们目前正致力于满足大量需求。 请允许我让该器件的专家参与其中。 他们将在星期五结束前回复。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rouzbeh、

    很抱歉、数据表中存在混淆。

    让我解释一下:

    器件为32通道、但 ADC 的数量为16。 因此、2个通道与1个 ADC 进行时间多路复用。 因此、对于单个通道、采样时钟将是您向 ADC 提供的时钟的一半。

    换句话说、数据表描述了一个参数 FC (ADC 转换速率)、它是 ADC 的输入时钟。

    然后采样频率将变为 fc/2。

    例如:FC = 80MHz、则采样率为80/2 = 40MHz

    对于上述情况、LVDS 参数应为:

    输出帧时钟频率(FCLK)= 40MHz (应等于采样率)  

    比如、您的串行化因子 NSER 是12、那么、

    输出位时钟频率(DCLK) = 40 (FCLK) x 12 = 480MHz

    输出数据速率 = 2 x DCLK 频率= 2 x 480MSPS = 960MSPS (由于器件中的 LVDS IP 为 DDR (双数据速率)、因此输出数据速率为 Dclk 频率的2倍、这意味着它同时使用上升沿和下降沿)

    我希望这一点现在已经清楚了。 让我为您填空:

    假设采样速度为 Fs 为30MHz、则必须为 ADC 时钟 Fc 提供= 60MHz 的频率

    AFE5832LP 板包含32个通道、16个分辨率为10位的 ADC、NSER 是12? 位时钟与数据中心对齐。 嗯、我有一个30MHz 的帧时钟频率 ?、一个360MHz 的位时钟 数据速率为720MSPS 

    您也可以参考数据表中的表格。 可在第22页上找到。

     

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的全面回答。 它实际上非常有用。 非常感谢。

    谢谢、
    鲁兹贝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rouzbeh:

    谢谢你。

    如果您遇到与器件相关的任何问题、请告诉我。 遗憾的是、FPGA 相关的问题、我们无法完全支持。

    感谢您的理解。

    此致、

    Abhishek