This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:配置问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159904/dac38rf82evm-configuration-issues

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMDAC38RF82

大家好、

我们的一位客户有一些问题要问您。  在此处请求您的指导。

配置 DAC GUI 时,在“快速入门”选项卡中,“每个 DAC 的 IQ 对数”中有“1个 IQ 对”、“2个 IQ 对”和“实数输入”,它们的含义是什么?

2. 什么是"每个 DAC 的串行器/解串器通道数"?

3。 "DAC 时钟频率(MHz)"与采样率之间的关系是什么?

4、 DAC38RF82EVM 上的 LED D8 " JESD SYNC "不亮、如何解决此问题、这是否意味着 DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM 未成功同步?

5.按照步骤点击“Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger”时,TSW14J57EVM 上的 LED D1会关闭并再次打开,这是否意味着 DAC EVM 未成功建立与 TSW EVM 的同步连接?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、请在下面找到我的评论

    DAC38RF82器件可接受1个 IQ 对、2个 IQ 对或仅接受实数输入。 根据选择的不同、输入数据格式会发生变化。 这些可在数据表的表9中找到。

    2.选择要为 JESD 接口启用的通道数。 如果使用单个 DAC、则这将反映总的 JESD 通道。 如果使用双路 DAC、则该数字仅反映要使用的总 JESD 通道的一半。

    3、DAC CLK 频率与采样率相同。 这与输入数据速率不同、输入数据速率是指传入数字数据的速率。 输入数据速率等于 DAC 采样率除以内插因子。

    连接到 TSW 并建立链路时、此 LED 应亮起。 出于某种原因、我认为 TSW14J56或 TSW14J57中的一个 LED 将在 TSW 板上下载固件后出现。

    5.正确。 当 FPGA 建立链路并发送数据时、TSW 板上的 LED D3将闪烁。

    客户是否需要帮助的特定模式? 客户是否能够在遵循 DACE38RF82EVM 用户指南的同时建立链路并获取输出?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase

    感谢您的支持。  但是这个客户给我发送了以下问题  。 我在下面转发它、 您能否提供一些故障排除建议

    1、在 DAC38RF82EVM J21端口输入5V 电压、使用万用表测试 EVM TP21 (+5V IN)和 TP22 (GND)引脚、测试值约为4.05V、是否不正常?

    2.  将固件下载到 TSW14J57EVM 后、DAC38RF82EVM 上的 D8仍然不亮、如何解决?

    3.在 HSDC Pro 上单击"发送"后、在 DAC38RF8xEVM GUI 上单击"重置 DAC JESD 内核和 SYSREF 触发器"、D2不闪烁、D1不会外出、如何解决此问题?

    4.单击"PLL 自动调优"后、在"DAC38RF8x"选项卡中、" PLL LF 电压"不会自动调整为3或4、这是否意味着 PLL 未成功锁定? 如何解决此问题?

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    电压不应读为4V。 这不是可以的。 让客户验证与 EVM 断开连接时的电源电压是否为5V、然后要求他们在连接到 EVM 时重新验证电压。 如果电压再次拉低至4V、客户必须将电路板退还给购买电路板的经销商、并申请新的 EVM。

    谢谢、Chase