This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:线路速率问题

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161082/adc12dj3200-line-rate-question

器件型号:ADC12DJ3200

您能否确认 ADC 6GSPS 采样率的时钟速率设置?

我的理解是、在单通道模式下、F_s * 2、因此器件时钟需要为3GHz。 是这样吗?

8个通道上的300MHz JESD 时钟和18.75MHz SYSREF 时钟是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    在 ADC12DJ3200上使用单通道模式时、采样频率= 2个 DEVCLOCK、例如在 JMODE0 (单通道模式) 3GHz 时钟下、采样频率将为6Gsps。  

    SerDes 通道速率= DEVCLK X R 系数(来自数据表表表表18。 ADC12DJ3200工作模式)

    对于 JMODE0、R 系数= 4  

    串行器/解串器通道速率= 3GHz X 4 = 12Gbps

    JESD 参考时钟= SERDES 速率/40 => 12Gbps/40 = 300MHz

    Sysref 频率= SERDES 通道速率/(10 x F x K):也可以从表18中选择 K = 4

    =>12Gbps/(10 x 8 x 4)=>37.5MHz 或任何37.5MHz 的整数分频器都是有效的参考频率。  

    如果选择不同的 K 值、SYREF 频率将会不同、例如、如果 K = 32、  

    12Gbps/(10 x 8 x 32)=> 4.6875MHz 或4.6875MHz 的整数分频器应适用于 sysref 频率。  

    此致、

    Neeraj