This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:前台校准时间

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161761/adc12dj5200rf-foreground-calibration-time

器件型号:ADC12DJ5200RF

在数据表中,我们看到 :“用户必须等待足够的时间才能对器件进行编程,以确保校准完成”

您的意思是"足够"? 10毫秒? 100毫秒? 1s?

校准时间取决于什么?  

前台校准是否可以在出厂时完成并存储在内存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    前台校准时间取决于 ADC 采样时钟。 当 ADC 以5.2GHz 时钟运行时、执行前景校准大约需要180ms。  

    前台校准在器件启动时执行、如果 ADC 温度从执行最后一个前台校准的点开始变化超过~20C、则在此后的任何时间执行。

    此致、
    Neeraj