This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293 RLD 和共模

Guru**** 2557850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160969/ads1293-ads1293-rld-and-common-mode

器件型号:ADS1293

您好!

我正在尝试使用 ADS 来进行计量。 我想使用 RA、LA、LL 补丁、但不再使用。 我看到您可以通过这些贴片计算 WCT 和增强导联。 此外、还可以将共模计算为输入引脚电压的平均值。

我的问题是、我不知道如何使用 RLD (右左驾)、我甚至需要使用它吗? 我能否仅从 RA、LA 和 LL 获取我的所有测量数据?  

非常感谢您的帮助、

/JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RLD 对于偏置/使人体进入可能位于放大器和 ADC 工作范围内的共模电压很重要、即不在可能超出放大器和/或 ADC 工作范围的浮动/未知电压/电势上。

    此外、 RLD 还有助于抑制共模噪声、例如50/60Hz 以及来自环境和其他周围设备的其他噪声/干扰、因为人体和电缆/电线像天线一样拾取噪声/干扰。

    为 RLD 放置创建另一个电极/节点并不困难、也不是很有必要位于右腿上、身体右侧远离 RA 电极的某处可能会起作用。

    有关更多详细信息/讨论、您可以在线进行右腿驱动器研究、并查看其他主题-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842529/faq-does-ti-have-an-application-note-that-covers-how-to-improve-common-mode-rejection-remove-50-60hz-noise-using-the-right-leg-drive-amplifier-rld/3115361#3115361

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1134878/ads1298ecgfe-pdk-differential-pair

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124203/ads1198-how-to-work-with-rld

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096030/ads1293-voltage-on-1298-or-1293

    您还可以观看 TI 的病患监控培训视频-

    https://training.ti.com/patient-monitoring?context=1148465

    https://training.ti.com/patient-monitoring

    https://training.ti.com/how-measure-ecg-guide-signals-system-blocks-and-solutions?context=1128637

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、

    感谢您的快速回答。 在完成视频和博文之后、我更好地理解了系统。 但是、我没有解决我的问题、但也许现在我可以更好地解释我需要的:

    由于我的器件的尺寸、我只能使用 RA、LA、LL、但我没有空间去 RLD。 我的问题是如何设置 ADS1293、以便在没有 RLD 的情况下测量3个引线、确保测量值在器件范围内。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试和测试几种方法。 是的、请确保在最终决定之前进行测试和数据分析。

    1.请勿使用 RLD。 TI 绝不推荐。

    2.将 RLD 输出连接到所有输入电极或引脚、以实现伪引线偏置、而不是人体偏置。

    3. RLD 电极/焊盘与 任何其他电极之间的距离可能只有几厘米,并且接触良好,因此有助于改善结果

    您是否碰巧拥有/使用评估套件/评估板(EVM)?  建议使用 EVM 进行测试、以收集数据进行数据分析。

    请查看 EVM 用户指南、了解 RLD 外设电路的设计方式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    是的、我也在使用 EVM。 但是,用户指南不提供在没有 RLD 的情况下如何使用它的任何信息... 是否缺少任何信息?

    当您说:  2.将 RLD 输出连接到所有输入电极或引脚、以实现伪引线偏置、而不是人体偏置。

    您是在内部还是需要修改硬件?

    此外、w

     我应该如何处理 RLDINV? 是否应按照原理图的方式将其连接到 RLDOUT,然后按照您的建议将其连接到 IN1、IN2和 IN3? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南使用 RLD、 但这有点令人困惑、因为它不直接使用 RLDOUT 引脚、相反、正如您在方框图中看到 RLD 放大器的输出、它由 SELRLD 路由/多路复用、进入 IN4引脚、然后连接到身上的 RL 电极。 因此、它使用 RLD 而不是 RLDOUT 引脚来连接到人体。

    是的、如前所述、TI 绝不建议使用 RLD/RL 电极、因此用户指南不建议这样做。

    2.将 RLD 输出连接到所有输入电极或引脚、以实现伪引线偏置、而不是人体偏置。

    因此、如果参考您显示的方框图、如果 RLDOUT 复用/路由到 IN4引脚、则可以将该 IN4引脚连接到 IN3和/或 IN2和/或 IN1。

    如果 SELRLD 未多路复用/选择将 RLDOUT 路由到 IN4、则可以将 RLDOUT 引脚连接到 IN3和/或 IN2和/或 IN1。  

    "我应该如何处理 RLDINV? 是否应如原理图中所示连接到 RLDOUT?"

    是的、对于入门、请从用户指南中的参考设计开始。

     

    建议从用户指南和 EVM 中默认建议的 内容开始、以收集数据(首先获取合理的 ECG 数据作为参考/基线)、了解、数据分析、然后逐个修改、然后收集数据、数据分析、然后在下一次修改之前进行比较。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试它、看看它是怎么发生的。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。