This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:ADC128S022和 MSP430FR5969

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S022, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161963/adc128s022-adc128s022-and-msp430fr5969

器件型号:ADC128S022
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

您好!

我使用的是 MSP430FR5969、它使用 SPI 协议与 ADC128S022 12位模数转换器(ADC)通信。  MSP430FR5969是主器件。

为了 从 ADC128S022读回数据、我应该将 MSP430FR5969的 UCCKPH 和 UCCKPL 位设置为什么。

我粘贴了以下内容、其中显示了针对 UCCKPH 和 UCCKPL 位的各种设置的 ADC128S022时序和 MSP430FR5969 SPI 时钟的时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    ADC128S022的 SDO 在 SCLK 上升沿有效、空闲时钟应为高电平。  应将 MSP430设置为 UCCKPH=0且 UCCKPL=1