Other Parts Discussed in Thread: ADS7028
我尝试使用 ADS7028 IC 来利用它的特殊功能、从它的八个输入通道之一输出16位 RMS 读数。
我为其创建了一个电路板、并通过其 SPI 通道将其连接到 Adafruit ESP32羽毛开发板。 经过数小时的调试后、我仍然无法从 ADS7028的 SDO 引脚获取任何(有意义)数据。
将逻辑分析仪连接到 SPI 通道后、CS、SDI 和 SCLK 引脚上的所有内容均应如此。 不过、奇怪的是、当我将 CS 引脚置为低电平以启动 SPI 读取或写入时、SDO 引脚立即开始显示活动、即使在 SCLK 开始移动之前也是如此。 我的固件中的任何内容都不会表明我在进行 SPI 传输时出现任何问题。 我真的对这里的情况感到很损失。
我可以附加电路板和原理图文件、固件、逻辑分析仪的输出、甚至只是我的设置图片、如果这样有助于确定 SDO 线路可能存在的问题。
一如既往地感谢您的帮助!
本