This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:使用 SPI 接口连接到 Xilinx FPGA

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161810/adc12d500rf-connect-to-xilinx-fpga-using-the-spi-interface

器件型号:ADC12D500RF

各位专家:

我们的客户需要 帮助才能将 ADC 连接到其 FPGA。 他 正在尝试使用 SPI 接口将"ADC12D500RF"连接到他的 Xilinx FPGA

他是否可以查看任何源文件? 他 想将 Verilog 用于 SPI。 还有一件事。 他使用的 FPGA 是 Artix-7。 我希望这对您有所帮助。

我们希望收到您的建议。 非常感谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

     

    遗憾的是、由于这是一个较旧的器件、因此我们没有可以为此器件共享的源代码。

     

    最棒的

     

    卡米洛 G