This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2003:关于启动序列

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137740/tsc2003-about-start-up-sequence

器件型号:TSC2003

您好、E2E、

当 VDD 变为0.9V 时、请告诉我 I2C 总线的电压。
I2C 的100%电压是多少?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    对于该器件,I2C 上的 VIH 为 VDD*0.7。 因此、Vi2c 应大于 VDD 的70%。

    数据表的这一部分说明、为了确保器件正确可靠地加电、SDA 和 SCL 应在 VDD 达到0.9V 之前保持稳定。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    换句话说、
    当 VDD 为0.9V 时,I2C 总线电压需要0.9V*0.7=0.63V。
    是这样吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为说起来更准确

    "I2C 线路需要在 VDD =0.9V 之前加电并保持稳定"

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当启动 VDD=0.9V 时、我询问 I2C 总线的具体电压值以实现"稳定运行"。
    数据表中未列出该电压、我在 E2E 上询问的是三个电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 应上拉至 Vcc。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在其他病房、
    '如果 I2C_BUS 通过上拉电阻器连接到 VDD、则该器件可满足上电序列时序要求。'
    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的、问题是 VDD 在 I2C 上拉之前出现  

    此致、
    Arthur