This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:SPI 接口问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883951/afe5809evm-spi-interface-problem

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

大家好!

我正在开发一个通过 SPI 控制 AFE5809芯片的应用。

为了进行测试,我使用的是开发板“AFE5809 EVM REV.A”。 我 通过连接器 P14 (它被放置在电路板上)连接到它。 SPI 芯片输出连接到板载 P14。

但目前、我甚至无法切换芯片以测试图形生成模式。 同时、当我使用开发板套件中的软件时、SPI 芯片在所有模式下都能很好地工作。

我可以看到、在连接期间、软件会向芯片发送一些启动命令序列。 我想当我尝试从我的应用中初始化 SPI 芯片时、我会错过一些东西。

您能否编写一个初始化 AFE5809序列的示例(我应该写入哪些寄存器以及确切的序列)、以便我可以将芯片切换到模式以生成测试模式?

非常感谢。

www.ti.com/.../AFE5809EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5809EVM。

    我们很快就会回答您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 EVM 的原理图、我不确定您是否可以实际驱动 P14上的 SPI 总线。 U16将驱动 SPI 引脚、因为 U16 EN 引脚通过1k 电阻器拉至 VDD。 此引脚上有一个 USB_control 标签、我不知道是否有任何简单的方法将其拉至 GND -但这会禁用 U16中的驱动器、并允许您从 P14驱动 SPI 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AFE5809器件加电(初始化)序列、

    是的、您需要遵循第99页图113的陈述

    开始时。

    之后、还请执行后续步骤

    (有些使用实际的引脚、而有些则只是控制寄存器)

    如第100页的表29所示。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上电后立即执行重置步骤(图113),但仍然无法操作芯片。  此外、我发现了一件奇怪的事情–既无法使用"AFE5809 EVM GUI"读取寄存器、也无法使用常见 SPI 请求读取寄存器(我使用 SDOUT 引脚上的示波器检查输出)。