This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:电流设置问题

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882982/dac8760-current-setting-problem

器件型号:DAC8760

您好!

我对如下设置 DAC8760有一些疑问:

Dac8760设置4 ~ 20mA 的输出电流和9 ~ 12mA 的实际输出电流。

通过读取寄存器已确认寄存器配置正常。

您是否需要对软件进行其他配置? 硬件设计是否有问题?

代码:

Dac8760﹐写入(w﹐addr﹐reset、1);//复位所有寄存器

Dac8760写入(W addr ctrl、(1 < 12)| 0x05);//配置输出电流

Dac8760﹣写入(w﹣addr﹣data、0xFFFF);//输出20mA

原理图如下所示:

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进一步了解问题、我想知道器件在初始上电和复位后的状态。 您能回答以下问题吗?

    1、AVDD 电压是否为5V、如原理图所示? 该器件的 AVDD 应介于10V 和36V 之间。 在5V AVDD 下、器件将无法正确初始化。

    2.启动时的 AVDD 电流是多少? 它应该大约为2-3 mA。  

    加电后 REFOUT 电压是多少? 它应该大约为5V。

    如果确认上述所有3个条件均正常、则 DAC 应响应写入数据寄存器的代码。 但是、要驱动470ohm 负载电阻器

    AVDD 需要为12V 或更高、以确保满足电流输出的环路顺从电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够尝试我的建议? 问题是否得到解决?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决

    AVDD 更改为12V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 您可以关闭该主题吗?  

    此致、