This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:如何在同一电路板上同步 ADS4246的2个单元?

Guru**** 2533620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883900/ads4246-how-to-synchronise-2-units-of-ads4246-on-the-same-board

器件型号:ADS4246

我在同一个数字板上使用了2个 ADS4246单元。

我需要为我的应用同步它们。

但是、每次为电路板加电时、这2个 ADS4246的输出可能同步、也可能不同步。

我是否可以知道如何"设置"或"重置"或"编程"它们以进行同步?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeow、

    确保两个器件的输入端的时钟相位相同(如果可能、无延迟)。 对两个器件使用外部复位、并确保两个器件的延迟相同。  在发出复位信号之前、确保两个器件都有电源和时钟。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我测量了我的

    1) 1)两个 IC 的输入时钟都小于250ps 同步误差

    2) 2)通用电源平面和通用接地平面用于为两个 IC 供电。 它们是并排的。  

    3) 3)所有控制引脚均接地、无法执行硬件"复位"。  

    但是、在数据输出端仍然存在180度相位差的一些实例

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YT、

    根据数据表:

    '当通过硬件复位初始化时、在串行接口模式下、RESET 引脚上需要一个高电平脉冲。 电容

    接口操作、复位必须一直连接高电平。"

    如果您使用的是串行 SPI、您是否关注此问题? 如果使用并行 SPI 模式、复位是否连接高电平?

    您是否使用 LVDS 或 CMOS 输出? 您的采样率是多少? 是否在上电后提供时钟?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果处于并行模式、并且复位设置为低电平、结果如何?

    LVDS、~120M、上电、时钟信号未受监控、但同时假定。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YT、

    寄存器将处于未定义状态。 您是否可以 使用串行 SPI 接口切换此复位或写入复位寄存器?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我尝试同时对两个 IC 进行软件复位。 尽管 Syncronisation 变得"更好"、但并不完全处于"完全同步"状态。

    每个阶跃为(1/120MHz)

    与 IC 的1相对、取消同步大约为+1步或-1步。

    我无法实现完全0步同步或完全同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YT、

    您是否同时尝试对两个部件进行硬重置? 如何在软件中同时重置两个器件? 是否确定它们同时获得相对于采样时钟的寄存器写入?   

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于引脚永久接地、我无法执行硬复位。

    CTRL 1、2、3全部接地。

    我只能执行软复位、在某种程度上改善了不同步条件、但不能完全实现100%同步

    此致、

    叶文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeow、

    尝试在执行软停止之前关闭时钟、然后在复位完成后打开时钟。

    此致、

    Jim