This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445-EP:S 参数

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880616/ads6445-ep-s-parameter

器件型号:ADS6445-EP

您好、E2E、

你好。

 我们是否有 ADS6445MRGCTEP 的 S 参数?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我不这么认为,但我们正在研究这一点。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、  

    我们没有此器件的 S 参数。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    感谢您对 Carlo 查询的支持。
    我们还有一个来自 Carlo 支持的客户的问题:

    ADS6445MRGCTEP 的数据表中提供了输入阻抗的频率特性(第37页)。 从这些图中可以了解到、器件的输入阻抗在低于5MHz 的频率范围内收敛为无穷大。 在同一数据表中、还提供了器件的驱动电路(第38页的图50)。

    问题是:如果源网络具有50欧姆特性阻抗、是否可以通过该电路导出器件?

    谢谢!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、  

    低于100MHz 时、50欧姆源在1:1变压器中看到接近50欧姆的阻抗。 因此、只要您的输入频率低于100MHz、您就可以使用第38页上的驱动电路。  

    优素福  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    根据您的上述回答、我想了解有关该产品的更多信息。

    我正在使用第38页中的驱动电路、正如您所建议的。 将产品放置在 PCB 上时、我在具有50欧姆单模的变压器(源极侧)之前绘制路径。 变压器(ADC 侧)之后、贴片具有50欧姆差模阻抗。 这些路径的阻抗值及其模式(单路或差动)是否正确?

    感谢您抽出宝贵的时间与合作。

    此致、

    Busra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Busra、  

    您的方法是正确的。 从输入侧看、变压器的阻抗将是50欧姆单端阻抗、变压器和器件之间的差分阻抗将是50欧姆。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    感谢您的快速响应。 它有很多帮助。 此外、我假设您没有产品的参数。 我是对的吗?

    谢谢、

    最好  

    Busra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有。  

    优素福