This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500CIUT 设计审查

Guru**** 2513675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883582/adc10d1500ciut-design-review

您好!  

是否有人可以查看随附 的 ADC10D1500CIUT 设计、并在出现任何问题时提供意见。

谢谢、此致、

Divyae2e.ti.com/.../ADC10D1500-DESIGN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    是的、我将查看并提供反馈。

    我很快会回来的。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    我唯一的建议是、我们评估板中的几条逻辑线路具有一个50欧姆的串联电阻器。

    例如引脚:e2e.ti.com/.../ADC10D1X00RB.pdf

    U3 PDI

    V3 PDQ

    Y3 FSR

    W4 DDRPHASE

    B3 ECE

    v4 CALLDLY

    V5设计

    这是为了减慢任何边缘的速度、并帮助这些线路从驱动器侧端接。 解决这一问题可能是很好的、因为这是连接数字逻辑的标准做法。

    还随附了 EVM 设计的原理图、以供参考。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的评论。

    如果在这些控制线上没有添加50欧姆的串联端接电阻器、我是否知道它会产生什么影响?

    我们在其他设计中使用了相同的电路、其中我们没有在这些控制线上添加50欧姆串联端接、该设计正在工作。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    如果此布局是新的、则值得在 Hyperlynx 或类似程序中模拟低级控制线路 、以了解 每个单独控制线路上的过冲和振铃。

    通常会添加串联电阻器来帮助管理这一点。 例如、会发生间歇性 SPI 写入转换器或其他 IC 的情况。 在其他情况下、并非所有寄存器都将正确设置。

    如果您有信心它将起作用、则无需添加此选项。 但是、如果布局具有 changed...especially、如果控制线现在比以前的版本或设计更长、则可能值得关注。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们需要对 ADC 采样时钟输入平衡-非平衡变压器放置进行进一步澄清。

    目前、我们将从 LMX 时钟合成器生成采样时钟到 ADC、并使用平衡-非平衡变压器 B0430J50100AHF 将50欧姆 单端信号转换为100欧姆差动端信号。

    但平衡-非平衡变压器的位置距离 ADC 时钟输入3384.812密耳。 还可以吗?  

    请提供您的建议。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    时钟长度应该可以。 我建议使用最高输出摆幅咔嗒板设置并在 ADC 的时钟输入附近使用100欧姆端接。 交流耦合电容器的串联电阻。

     

    请验证以下问题。

    为什么您不 直接将 LMX 的差分输出与交流耦合电容器连接到 ADC 的差分时钟输入? 他们为什么需要通过 Balun? 您能否与 LMX 页面共享原理图?

     

    此致、

    Neeraj


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    由于我们使用 了 B0430J50100AHF 1:2阻抗比平衡-非平衡变压器、因此它不需要额外的100 Ω 终端。   这在 snaa206 (GSPS ADC 的原理图和布局建议)中有建议。

    我们使用 LMX2541SQ2690E/NOPB 器件生成 ADC 时钟、输出时钟(RFout)为50欧姆阻抗。

    请查找随附的 LMX design.e2e.ti.com/.../LMX2541SQ2690E.pdf

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    现在更有意义。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    请说明时钟平衡-非平衡变压器的位置。

    目前、我们板上的平衡-非平衡变压器放置  在离 ADC 3384.812密耳的位置。 但在 ADC 器件数据表中、他们提到要将时钟平衡-非平衡变压器放置在非常靠近 ADC 输入的位置。

    由于 电路板中存在位置和布线限制、因此我们在 LMX 器件附近放置了平衡-非平衡变压器。

    如果我们将平衡-非平衡变压器放置在 ADC 附近、则 LMX 长度的单端时钟将增加到3英寸、这将影响时钟信号完整性问题。  

    请提供说明。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    很抱歉耽误你的时间。 当我离开办公室时,Neeraj 为我提供了帮助。

    我知道您有一些返修板布局设计限制、平衡-非平衡变压器放置在 LMX 器件附近。

    我的建议是、位置好。 然而、连接到 ADC 的平衡-非平衡变压器的差分输出需要遵守差分限制、以便获得共模噪声消除的额外优势。 我还将确保 LMX 器件的输出电流最大化、以实现最佳/最大输出 Vpp 摆幅、从而实现时钟转换。 这将有助于在 时钟信号到达 ADC 之前克服平衡-非平衡变压器的损耗和更长的布线长度。

    最后、我肯定会在交流耦合电容器之前放置一个差分100欧姆电阻器终端、并将所有这些组件放置在 ADC 时钟 输入引脚附近。  

    此致、

    Rob