This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04EVM:如何在 EVM 中查找 I2C 数据并访问转换模式?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884064/ads112c04evm-how-can-i-find-i2c-data-and-access-a-conversion-mode-in-evm

器件型号:ADS112C04EVM

我购买了 EVM 并安装了 Delta-Sigma 评估软件

我加载了一 个预先定义的测量器件温度文件、并运行了"Run"按钮以观察数据分析正常运行。  

但是 、数据分析收集似乎没有运行。 因此、我使用示波器检查了 I2C 数据(SCL、SDA)  

我无法将 I2C 命令视为附加文件。

I2C 数据只能在 EVM 中的按下复位按钮时找到。

如何在 EVM 中查找 I2C 数据并访问连续转换模式?

EVM 跳线设置默认为用户指南(图2)。

1) 1)是否有有关如何使用 Δ-Σ 软件的视频文件?

2) 2)如何确认正确设置软件和 EVM (跳线)   

  (我想知道 ADC112C04软件和 EVM 简单设置、以进行正常操作确认)

3) 3)如何观察示波器中的 I2C 数据并访问 EVM 中的连续转换模式?

  (如果不按 RESET(S4),我找不到 I2C 数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jawoon、

    欢迎来到 E2E 论坛! 听起来您正在尝试加载和运行脚本。  您能否向我发送您正在使用的脚本文件以查看您正在尝试执行的操作并验证脚本是否已正确写入?

    脚本功能是一项高级功能。  您是否能够按预期从 GUI 捕获数据?  例如、您能否更改寄存器设置并从数据分析引擎收集数据?

    为了验证、您是否加载了 Δ-Σ 评估软件和应用软件(器件包)?  需要安装两个软件。  所有信息均可在 ADS112C04EVM 的工具页面上找到:

    http://www.ti.com/tool/ADS112C04EVM

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jawoon、

    您是否在验证 ADS112C04EVM 中的数据方面取得了任何进展?  您是否能够让 GUI 与 EVM 进行通信?

    此致、

    Bob B