您好!
我开始研究"slac748_adc12dj3200_A10fpga_jesd204b_fher_TI"、源代码和用户指南等
我注意到、用户指南和源文件之间的 JESD204B 配置看起来不同、其中源文件使用 Quartus Prime Pro 16.1版还原。
例如,在配置 ADC 的用户指南中显示 K=4,但在"altera_jesd2041_....中显示 K=32 V"、见下文。 以下值与 Qsys 设置匹配。
Altera_jesd2041_altera_jesd204_161_kzbcg4i #(
.device_family ("Arria 10")、
SUBCLASSV (1)、
PCS_CONFIG ("JESD_PCS_CFG2")、
.L (8)、
.M (4)、
.F (1)、
.N (16)、
.N_PRIME (16)、
.S (1)、
.K (32)、
SCR (1)、
.CS (0)、
CF (0)、
.HD (0)、
ECC_EN (1)、
.DLB_TEST (0)、
我的问题是:
问1、是否应使用 K =32或 K =4? 如果不同、也有其他参数。
此外、在用户指南中、它指出"在此 EVM 版本中、上四个 SERDES 通道的 P 和 N 引脚交换、因此在设计中实现了 Rx 通道极性反转以解决这一问题。" 所以、
Q#2、哪个 FPGA 模块或块对其进行寻址。
希望尽快收到消息。