This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:IDAC 之间的温漂匹配

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883567/ads124s06-temperature-drift-matching-between-idacs

器件型号:ADS124S06

大家好、

1.我对数据表 P11中 IDAC 之间的温漂匹配有疑问。
例如、当 IDAC1和 IDAC2为500uA 时、
IDAC1 = Xppm/℃
IDAC2 = Yppm/℃
是否正确保证 X-Y =典型值2ppm/℃和最大值15ppm/℃?
 ①When X = 5ppm/℃、Y 范围为典型值3 ~ 7ppm/℃
 ②When X = 120ppm/℃、Y 的范围为最大值105 ~ 120ppm/℃
 ℃IDAC 在℃值时的温漂为120ppm/̊ C、因此 Y≤120ppm/̊ C

2.温漂(每个 IDAC)

・温度漂移的主要因素是什么?

・您是否拥有 Ta = 50℃~90℃范围内的特性数据?

在此范围内、温度会随环境温度的上升而发生正漂移还是负漂移?

此致、
Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    需要考虑两个因素。  一个是初始匹配、另一个是漂移匹配。  ADS124S06数据表中有两个图表显示了图28和29中第20页的特性。  产生漂移的主要因素是基准稳定性、通过基准稳定性、可以导出 IDAC 以及电流源本身。

    消除 IDAC 匹配/漂移影响的一种方法是在测量中交换 IDAC。  第6页第1.4.2节中的《RTD 测量基本指南》展示了如何执行此操作的示例。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    很抱歉,答复迟到了。

    我正在等待您对其他问题的答复。

    谢谢、此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    我认为我没有更多的补充我以前的评论,但也许我需要澄清。

    此致、

    Bob B[引用用户="Kenji Ohno1"]

    大家好、

    1.我对数据表 P11中 IDAC 之间的温漂匹配有疑问。
    例如、当 IDAC1和 IDAC2为500uA 时、
    IDAC1 = Xppm/℃
    IDAC2 = Yppm/℃
    是否正确保证 X-Y =典型值2ppm/℃和最大值15ppm/℃? [BOB]相对于250uA 至2mA 的宽电流范围、该规格非常通用。  使用图29中的信息、您可以跟踪 IDAC 失配的响应、尤其是对实际输出电流的响应。  我已包含以下副本:
    上图相当于器件工作温度范围内2ppm/°C 满量程(500uA)的典型响应。  最大漂移可能为15ppm/°C、但趋势可能相似。
     ①When X = 5ppm/℃、Y 范围为典型值中的3 ~ 7ppm/℃[BOB]使用 IDAC 用于比例式测量中的激励、这会导致输出代码与基准电阻器的比率(对于 RTD 测量) 不受单个电流漂移的影响。  这是在3线 RTD 测量中使用时两个 IDACS 之间的电流不匹配、应考虑该电流、而不是 IDAC 的总漂移。  因此、您只会考虑2ppm 的不匹配。
     ②When X = 120ppm/℃、Y 的范围为最大值105 ~ 120ppm/℃
     ℃IDAC 的温度漂移在最大值时为120ppm/̊ C、Y≤℃120ppm/̊ C [Bob] 与我刚才所说的相似、 由于测量是比例式的、因此只会影响结果的电流不匹配、而不会影响 IDAC 本身的总电流输出。  斩波或交换 IDAC 电流路由并获取测量的平均值可消除失配误差。  在我的第一次响应中引用的应用程序中描述了此方法。

    2.温漂(每个 IDAC)

    ・温度漂移的主要因素是什么?  [BOB]正如我在第一次响应中所述、影响漂移的因素是内部基准漂移和 IDAC 器件结构、因为这些器件将随温度变化响应。  内部基准被用作推导 IDAC 电流的基准源。

    ・您是否拥有 Ta = 50℃~90℃范围内的特性数据? [BOB]我再次参考上图(图29)。 您可以看到、50至90°C 之间500uA 的响应变化约为0.01%。

    在此范围内、温度会随环境温度的上升而发生正漂移还是负漂移? [BOB]、再次参考图形以了解漂移行为。

    此致、
    Kenji

    [/报价]