This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:VCOM 输出

Guru**** 2979310 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875341/ads1274-vcom-output

器件型号:ADS1274

您好!

我使用 VCOM 输出作为放大器的正偏置、然后将放大器的输出馈送到 VREFP。 每当我探测 VCOM 输出时、我的电压都会迅速降低、除非我切换电源、否则不会恢复到 AVDD/2。 这是正常情况吗? 这种情况也不会驱动 ADC。 我在 AVDD 上有5V 电压、在 DVDD 上有1.8V 电压、在 IOVDD 上有3.3V 电压。  

谢谢、

Eduardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    VCOM 是高阻抗输出、驱动负载时必须使用外部放大器进行缓冲。  但是、您应该能够使用 DMM 测量此电压、而不会导致您描述的问题。  这可能是 ESD 事件、导致器件闩锁并需要断电才能清除。

    该问题是在多个器件上发生还是仅在单个 ADC 上发生?  这可能是由于之前的 ESD 损坏导致的、从而使引脚更加敏感。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我有 VCOM 连接到缓冲器。 即使我测量缓冲器的输出、我的电压也会缓慢下降。 这是一个新电路板、我将在 ESD 控制环境中进行测试-尽管我可以尝试另一个电路板、以确保它不是 IC。

    因此、要回答您的问题、是的、它只是一个 ADC。 可能有 VCOM 断电功能吗? 在下电上电后重新启动似乎很奇怪。

    此致、

    Eduardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    没有 VCOM 电源功能。  我只能想到除输出负载降低之外的两种可能性。  ADS1274损坏或 AVDD 不稳定(VCOM 是连接到 AVDD 的分压器的输出、如果 AVDD 不稳定、则 VCOM 将不稳定)。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    尝试其它电路板/IC 时运气不好。 如果我之前没有提到过、我们将在 ADC 未运行、只是通电时探测这一点。 我确实注意到、每当我关闭 IOVDD 时、VCOM 基准都会恢复并保持恒定。 只有当我重新打开 IOVDD 时、我的 VCOM 基准才会立即消失。 这让我相信 VCOM 基准输出不仅仅是一个电阻分压自 AVDD 的电压。 您能向我提供有关 VCOM 内部工作原理的更多信息吗?

    谢谢、

    Eduardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我需要与设计人员联系、以更好地了解 VCOM 引脚。

    该引脚可能通过内部开关进行控制、该开关在上电期间始终默认开启。  但是、如果这是它的工作方式、则需要进行适当的上电复位。

    您能否验证您是否满足数据表图84中的电源序列要求、以及在首次显示数据时器件上电后是否将 SYNC 引脚置为有效?

    谢谢你。

    此致、
    Keith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我验证了数据表中的电源序列并切换了 SYNC 引脚和 CLK 引脚-没有结果。 我发现、为了使 VCOM 电压恢复、必须将至少一个 nPWDN 上拉为高电平。 一旦所有 nPWDN 引脚被拉至低电平、一些内部开关必须关闭、以便我对外部电容器放电。 您能否确认、情况确实如此、而我并不只是看到一些不同寻常的东西?

    谢谢、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    我进一步研究了这一点、是的、VCOM 的内部分压器通过开关连接、当 ADS1274的所有通道进入断电模式时、它将断开连接、从而进一步将总功耗降低至微瓦级。

    我希望这有助于澄清问题。  您看到的是正常的预期行为。

    此致、
    Keith