This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:如何控制 ADC 采样

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM, ADS54J64EVM, ADC12DJ3200, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874561/ads54j20-how-to-control-the-adc-sampling-by-myself-whenever

器件型号:ADS54J20
主题中讨论的其他器件: ADS54J64EVMADC12DJ3200ADC12J4000

您好,团队

   输入信号非常短、因此我希望在收到采样使能信号时控制 ADC 采样。如何在 ads54j20evm 或 ads54j64evm 上实现该函数?我需要做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    不确定您的要求。 输入是否为脉冲、您是否要在该脉冲发生时捕获数据? 如果是、则向 ADC 和 TSW14J56EVM 上的 TRIG_IN SMA J13发送脉冲信号、并设置 HSDC Pro GUI 以使用外部触发器进行触发。 有关这方面的更多信息、请参阅 HSDC Pro GUI 用户指南。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,ö m

      是,我这样做的目的只是在脉冲不在。时减少功率耗散。我将根据您的建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim, J13连接器是 ADS54J64EVM 上的 USB 连接器,您的曲折过程是将脉冲发送到 J23或 J24连接器并连接到 TRIGAB 或 TRIGCD 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    这些部件中的任何一个都不支持外部触发。 ADS54J64EVM 原理图显示了 TRIGAB 和 TRIGCD、但当最终发布器件时、这些输入变为"无连接"引脚。

    如果您需要触发、请查看 ADC12J4000/2700/1600系列、ADCD1800/1600/1000系列或 ADC12DJ3200。

    此致、

    Jim