This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:当 VOUT 导通时、VOUT 上会产生干扰。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876183/dac8771-when-vout-is-turned-on-a-glitch-is-generated-on-vout

器件型号:DAC8771

 大家好、

 我的一位客户正在使用 DAC8771 EVM 评估 DAC8771、以用于他们的下一个产品。

 在评估中、他们发现 当 VOUT 按以下顺序打开时、VOUT 上产生干扰。

 SEQ1。

 基准输出:禁用->启用。

 2.所有降压-升压:全部禁用->全部启用。

 DAC 输出模式:0至5V -> 0至10V。

 4.输出使能:禁用->使能。

 但是、当使用以下序列时、他们发现 VOUT 上未产生任何毛刺脉冲。

 SEQ2。

 1.输出使能:禁用->使能。

 DAC 输出 模式:0至5V -> 0至10V。

 3.所有降压-升压:全部禁用->全部启用。

 4.基准输出:禁用->启用。

 虽然 SEQ2与器件数据表中的序列不同、但它用于 DAC8771是否没问题?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    就 SW/FW 的"后台"实现而言、EVM 不一定是最高效的实现方式。 在给定 SW/ FW 后端结构的情况下、每次写入都会重新初始化完整的寄存器映射写入序列、因此这可能并不完全代表器件的行为。

    不过、我本来预计 SEQ2会是最坏的情况、因为输出级在启用时会加电(因此 PDS 中的建议)。 然而,如果意见一致的话,我不一定有理由提出抗议。 我们可以在实验中尝试这一点、并验证每个写入序列的优缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

     客户 使用 TI 为 DAC8771 EVM 控制准备的软件。

     我了解到、即使  数据 发生了更改、软件也可能再次发送所有控制数据。  因此、Seq2是否 不生成 VOUT 毛刺脉冲是未知的。

     我可以向您提出以下问题吗?

     问题1.   当客户 通过 MCU 直接使用 Seq1控制 DAC8771时、是否有可能在 VOUT 上产生毛刺脉冲?

     问题2.  当客户通过其 MCU 直接控制 DAC8771时、哪种序列最能避免任何毛刺脉冲?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

      

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    基本上、您使用 SEQ1观察到的毛刺是 DAC8771数据表图26中显示的输出使能毛刺。  我使用 EVM 板和 GUI 尝试了这两个序列。 我在 SEQ1末尾观察到输出使能毛刺脉冲。 对于 SEQ2、我在启用降压/升压转换器后在步骤3观察到了较大的毛刺脉冲、并在启用基准后在步骤4观察到较小的毛刺脉冲。

    我们建议使用 SEQ1、因为它可确保 VOUT 放大器在尝试启用 DAC 之前通电。 下面是对您的问题的更直接的回答。

    问题1. 是的、即使使用客户 MCU、也可以通过 SEQ1观察到干扰、如数据表的图26所示。

    问题2. 连接到 VOUT 的 RC 负载将在一定程度上减少干扰、同时增加 DAC 的稳定时间响应。 SEQ1和 SEQ2都会在输出端产生一些干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Reza 和 Kevin、

     非常感谢您的回复、I7m 很抱歉迟到了。

     我告诉他们您的意见、我的客户也理解了。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。