主题中讨论的其他器件:AMC1210
您好!
我正在使用 AMC1210进行一个项目。 在 AMC1210的输入端、我施加 来自 ADuM7701的 MDAT 信号、因为这与 AMC1203 函 数(MDAT)类似。
施加的电压为5V 输入、调制器时钟信号为10MHz、但我使用评估板中的系统时钟32MHz 作为输出、请参阅下图。 当我不向器件施加任何分流输入时、0mV、我可以得到大约50%的电压(25V) 、可以说是基准点。 现在、我配置 AMC1210 、使其运行时使用 sinc1或 sinc3滤波器、并试验 sinc 滤波器单元的过采样率。
我的问题是、是否有 任何方法可以从 AMC1210 评估工具测量输出中计算出电压、如下所示。 它显示0到-1的变化。 此外、所提供的数据是否正确、请确认
此致、
Bhargav Prethi