This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:1/f 噪声和基准问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876621/ads8900b-1-f-noise-and-reference-question

器件型号:ADS8900B

您好!

我已将器件选择范围缩小至 ADS8900B 和 AD4020。  AD4020在~6uV-pp 时指定0.1Hz 至10Hz 噪声  您是否有任何与 ADS8900B 共享的1/f 噪声数据?  或者、建议我可以在评估套件上测量它的方法?

此外、如果我们使用2.5V 基准而不是5V 基准、那么我们是否可以预计总体本底噪声降低2倍?  我知道如果我们尝试运行满量程摆幅、SNR 不会提高、但我们的信号太小、我想使用低基准来进一步降低噪声。

谢谢!

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    该图看起来是通过以下方式生成的:以50ksps 采样10秒(总共500k 个样本)、然后在2500个样本块中求平均值。

    ADS8900EVM 可配置为获取类似数据、然后导出到 Excel 进行平均计算。

    1: 通过关闭(短接) J1和 J2、将 ADS8900BEVM 配置为0V 外部信号共模。

    2. 将输入对地短路。

    3. 使用 ADS8900BEVM 软件 GUI,选择时域显示以收集数据。

    4. 将 Target Sampling Rate 设置为50k,将采样数设置为524288。

    5. 按 Capture 键并等待数据收集(10s)。

    6. 收集数据后,您可以右键单击显示屏中的数据,然后选择“导出到 Excel”。

    请记住、总结果将是 EVM 噪声、包括 ADC、基准和输入放大器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    最后介绍一下这个。  按照您提供的步骤、我将在0.1Hz 至10Hz 范围内测量1.8uV RMS 噪声。  我计算得出的放大器/基准产生的~0.3uV-RMS 1/f 噪声(波峰因数= 6)。  这意味着 ADS8900B 主导了该 EVK 的1/f 噪声、计算结果为~1.77uV-RMS。

    我不确定模拟器件是否考虑了外部放大器。  它们在6uV-pp 时的噪声规格为0.1Hz 至10Hz 使用峰值系数6、这将是1uV-RMS。

    无论如何、ADS8900B 的1/f 噪声仍然很低、如果需要、我们可以在前端添加更多的增益来有效地降低1/f。 当然、这假设我们选择的放大器的1/f 噪声远小于1.77uV-RMS。

    编辑#1: 我唯一不确定的是0.1Hz 至10Hz 实际上可能低于此计算、因为平均值计算后留下的任何白噪声都将折返至0.1Hz 10Hz 频带、对吧?  一种更准确的方法可能是保持采样率较高且更平均。  我将对此进行更深入的思考。

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    采样率是50ksps 完成的、因此所有白噪声都分布在0->25kHz 上。  由于您通过平均来有效地创建一个大约0.1-10Hz 的低通滤波器、因此大多数白噪声将不会位于这个频率范围内、并且噪声将由1/f 区域决定。

    此致、
    Keith