主题中讨论的其他器件: ADS5263
您好!
我正在使用 ADS5263EVM、现在尝试通过串行接口配置该 ADC 的寄存器。 EVM 上的测试点 TP13-TP16连接到 ADC、但也连接到 FT245RL。
我是否可以使用这些测试点来馈入 FPGA 的串行配置信号?
当然、当我从 FPGA 馈送串行配置信号时、我会拔下 USB 电缆。 但我担心来自测试点的馈送信号是否会损害 FT245RL。
谢谢、
Yoshitaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 ADS5263EVM、现在尝试通过串行接口配置该 ADC 的寄存器。 EVM 上的测试点 TP13-TP16连接到 ADC、但也连接到 FT245RL。
我是否可以使用这些测试点来馈入 FPGA 的串行配置信号?
当然、当我从 FPGA 馈送串行配置信号时、我会拔下 USB 电缆。 但我担心来自测试点的馈送信号是否会损害 FT245RL。
谢谢、
Yoshitaka
您好!
感谢您使用 ADS5263EVM。
是的、请使用这些跳线
(例如
TP17=SDOUT、
TP14=CSZ、
TP12=SDATA、
TP13=SCLK)
将其连接到"USB 侧"或另一侧(将连接到 J8连接器以供 FPGA 使用)或
任何您自己的测试点、
以便您连接它们以控制串行接口。
请查看 ADS5263EVM 用户指南。
希望能向您展示此 EVM 的原理图。
谢谢!
此致、
陈
您好、Chen、
感谢你的答复。
问题是我的电路板没有这样的跳线。 我附上我拥有的板的图片
此板的版本为 REV A 2011。 我们只能在电路板的左侧看到黄色测试引脚。
另一方面、ADS5263用户指南中的图片与我的图片稍有不同。 下面是图1中电路板的裁剪图像:
如白色圆圈所示、ADS5263用户指南中的电路板图片中包含此类跳线。 在图9中、
我们清楚地看到电路板中的选择跳线。 放大图像后、电路板的修订版看起来是修订版 B
此外、指南中的原理图没有此类跳线。 以下是裁剪后的电路板原理图:
指定的信号、SCLK、sdata、CSZ、adcresetz、 PD 直接连接到芯片。
用户指南中显示的原理图与我的电路板一致、但与图1中的电路板不一致。
我的板有四个跳线、分别名为 JP12、JP13、JP2和 JP3。 但是、它们都与串行接口无关。 因此、我无法将您的建议应用于我的情况。
我们可能在市场上有多个版本的 ADS5263EVM? 我在购买时没有版本选项。
您是否有任何权变措施来解决此问题?
谢谢、
Yoshitaka