This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:通过测试点而不是通过 USB 设置寄存器

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881331/ads5263evm-set-registers-through-test-points-not-through-usb

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5263

您好!

我正在使用 ADS5263EVM、现在尝试通过串行接口配置该 ADC 的寄存器。 EVM 上的测试点 TP13-TP16连接到 ADC、但也连接到 FT245RL。

我是否可以使用这些测试点来馈入 FPGA 的串行配置信号?

当然、当我从 FPGA 馈送串行配置信号时、我会拔下 USB 电缆。 但我担心来自测试点的馈送信号是否会损害 FT245RL。

谢谢、

Yoshitaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5263EVM。

    是的、请使用这些跳线

    (例如

    TP17=SDOUT、

    TP14=CSZ、

    TP12=SDATA、

    TP13=SCLK)

    将其连接到"USB 侧"或另一侧(将连接到 J8连接器以供 FPGA 使用)或

    任何您自己的测试点、

    以便您连接它们以控制串行接口。

    请查看 ADS5263EVM 用户指南。

    希望能向您展示此 EVM 的原理图。

    谢谢!

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢你的答复。

    问题是我的电路板没有这样的跳线。 我附上我拥有的板的图片

    ADS5263EVM I bought

    此板的版本为 REV A 2011。 我们只能在电路板的左侧看到黄色测试引脚。

    另一方面、ADS5263用户指南中的图片与我的图片稍有不同。 下面是图1中电路板的裁剪图像:

    如白色圆圈所示、ADS5263用户指南中的电路板图片中包含此类跳线。 在图9中、

    我们清楚地看到电路板中的选择跳线。 放大图像后、电路板的修订版看起来是修订版 B

    此外、指南中的原理图没有此类跳线。 以下是裁剪后的电路板原理图:

    指定的信号、SCLK、sdata、CSZ、adcresetz、 PD 直接连接到芯片。

    用户指南中显示的原理图与我的电路板一致、但与图1中的电路板不一致。

    我的板有四个跳线、分别名为 JP12、JP13、JP2和 JP3。 但是、它们都与串行接口无关。 因此、我无法将您的建议应用于我的情况。

    我们可能在市场上有多个版本的 ADS5263EVM? 我在购买时没有版本选项。

    您是否有任何权变措施来解决此问题?

    谢谢、

    Yoshitaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshitaka-San、

    你过得怎么样?

    非常感谢您提供的详细信息。

    非常抱歉、ADS5263 EVM 是较旧版本(我们使用的是 REV。 b 现在)。

    是的、我需要向我的经理咨询、并将很快告知您。

    感谢您使用 ADS5263器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您可以快速处理这个问题。 谢谢你。

    好的、我期待收到任何更新。

    此致、

    Yoshitaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    你过得怎么样?

    情况如何? 你有更新吗?

    此致、

    Yoshitaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshitaka、

    你过得怎么样?

    以下是我们经理的回答:

    --------

    EVM 文件(CDDS)的中央存储库服务器仅具有修订版 A

    可能有修订版 B 构建一次、客户的版本可能来自新版本(修订版 A)。

    用户指南中的原理图是指修订版 A

    --------

    那么、现在我们只有修订版 A

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    你过得怎么样? 感谢您共享更新。

    然后、我的第一个问题"通过测试点而不是通过 USB 设置寄存器"在我拥有的电路板上是不可能的(修订版 A)。 是这样吗?

    此致、

    Yoshitaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshitaka、

    你过得怎么样?

    抱歉、使用您拥有的电路板版本 A 是不可能的

    除非需要修改以下内容:

    1) 1)需要移除 R188-R192

    2) 2)通过焊接线将 TP12-TP19连接到 J8连接器。

    3) 3)还将 SDOUT 引脚从 DUT 连接到 J8连接器

    进行读数。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢你的帮助!

    我了解了如何为此目的修改电路板。

    但是、J8连接器的引脚太小、无法用手焊接(此外、未使用的引脚连接到 GND)、因此我会将它们直接连接到 FPGA 板。

    此致、

    Yoshitaka