请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1258-EP 我正在查找器件型号 ADS1258MRTCTEP 的热阻值。 数据表描述了"封装到印刷电路板的低热阻"、但不包括实际值。 以下任何值都很有用:结至空气、结至电路板或结至外壳。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在查找器件型号 ADS1258MRTCTEP 的热阻值。 数据表描述了"封装到印刷电路板的低热阻"、但不包括实际值。 以下任何值都很有用:结至空气、结至电路板或结至外壳。
您好、Melissa、
请按要求查看以下信息。
结果- Theta JA-High K (标准数据表值) | 27.1. |
Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) | 18 |
Result - Theta JB (标准数据表值) | 11.6. |
结果- psi JT (标准数据表值) | 0.3. |
结果- psi JB (标准数据表值) | 11.6. |
Result - Theta JC、底部(标准数据表值) | 4.4. |
布莱恩