This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:原理图请求

Guru**** 2517760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, THS4551, REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874255/ads127l01-schematic-request

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件: THS4551REF6025

大家好、

您能否帮助确认有关 ADS127L01的原理图存在任何问题、或提出任何建议或意见、感谢您访问 help.e2e.ti.com/.../4_5F00_daq.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    ADS127L01、THS4551和 REF6025的原理图看起来正确。  器件的引脚编号正确、您具有正确的电路配置。  构建电路板后、您可能需要调整一些电阻器或电容器值以获得最佳性能。

    对于 THS4551、请确保 VS+引脚附近有一个电源旁路电容器、0.1uF+10uF、接地。  此外、您可以消除 C129和 R77、并将引脚12 /PD 直接连接到 VS+引脚、从而使 THS4551永久保持上电状态。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicholas、您好!

    先生,明白了。

    非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicholas、您好!

    你好、

    新外壳的布局即将完成。连接后、将连接四个 IEPE 传感器、四个 ADS127L01将具有一个4.096MHz 晶体(Y4)。

    将同步、晶体(Y4)和四个 ADS127L01之间的走线是否需要等距? 或者 我注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    对于同步采样、是的、最好是每个 CLK 线与 ADC 到时钟振荡器的距离相同。  但是、这实际上取决于您的系统要求。

    要考虑的另一个信号是启动。   每个 ADC 上的 START 引脚需要同时被驱动。  您可以将所有4个 START 引脚连接到同一 MCU IO 引脚、或同时对所有4个 START 引脚进行脉冲。  这些走线也应与每个 ADC 到 MCU 的距离相等。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您的大力支持。