This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1018:热 PCB 的冷端补偿

Guru**** 2946300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118EVM, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881913/ccs-ads1018-cold-junction-compensation-for-warm-pcb

器件型号:ADS1018
主题中讨论的其他器件:ADS1118EVM、 ADS1118

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我面临一个问题、即热电偶读数异常高。 我认为这可能是由于电路板上有大量的 LED。 电路板会显著预热...

如何在软件中解决此问题? ADC 读数是否随温度传感器的变化而变化?

遗憾的是、芯片周围没有散热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、


    我不确定是否有好的方法来解决温度测量误差、即使在软件中也是如此。 正如我在前面的帖子中提到的、如果电路板发生自发热、冷端补偿将是误差的最大部分。

    在冷端补偿中、热电偶位于某些冷端、该冷端与电路板上的任何非等温区相分离。 如果您的板上有许多 LED 在加热、这可能会非常难以尝试校准。 这取决于电路板上电的时间、电路板上的气流、其中的功率耗散、功率耗散的变化量和环境温度。

    我不确定您的系统是如何设置的以及热属性是什么。 如果功耗较低、则可以进行一些简单的校准。 但是、我不确定这种方法的效果如何。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、


    我有一段时间没有收到您的意见、因此我想我会检查您在这一问题上的进展情况。 我注意到、由于电路板上的功耗太大、因此很难校准温度变化。 以 ADS1118EVM 为例、处理器位于 SM-USB-DIG 中、与电路板分离、ADS1118则隐藏在热电偶的连接器中。 如果您看这张图片、您可以看到我的意思:

    通过将器件放置在如此靠近连接器的位置、并且附近没有其他功率耗散源、连接器与器件实际上是等温的、并且可用作足够的冷端。

    我现在将关闭此帖子、但如果您有其他问题、请发布回、我们可以再次查看此帖子。


    吴约瑟