This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:无法执行初始帧和信道同步测试用例

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884094/adc12dj3200evm-not-able-to-perform-initial-frame-and-lane-synchronization-test-cases

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

 我使用的是 AD12DJ3200EVM 卡。 我为 JMODE0 (4通道,K=32)配置了 ADC 卡,并且能够执行 CGS 测试。 但是、当我执行帧和通道对齐测试时、无法看到多帧以0×1C 开始。我们是否需要为此测试执行任何配置?  

请告诉我如何执行 此初始帧和信道同步测试用例?  

谢谢

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    ADC12DJ3200是 JMODE0、是8通道而不是4通道。 如果 JMODE0 F = 8、则使用 K =32。

    CGS 结束后、同步信号变为高电平。 ADC 将继续发送 K28.5、直到 ADC 检测到 LMFC 时钟的上升沿。 在上升沿、ILAS 开始。

    从 CGS 到 ILAS 的最小持续时间为 F + 9个八位位组。

    如果接收器配置的参数与传输的 ILAS 配置参数(如 L、M、F 等)不匹配、ILAS 将失败

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

       感谢您的快速响应。 您能否建议我如何使用4个通道为 JMODE0配置 ADC。 因为 JMODE0用于8个通道。 可以将 JMODE0配置为4个通道吗?

    谢谢

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    每个 JMODE 具有固定数量的串行器/解串器通道。 Jmode0仅支持8个通道。 您无法将其配置为4个通道。 您必须在数据表中查看 JMODE 表18并选择适当的模式。

    此致、

    Neeraj