This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10080:VCOM 电压变化和温度漂移

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883846/adc10080-vcom-voltage-variation-and-temp-drift

器件型号:ADC10080

您好!

 我们的客户有以下问题。 TI 是否有任何信息?
室温下的 VCOM 变化、直方图。
2. VCOM 温度漂移
数据表显示"未经测试"、如果您有任何数据、请告诉我。
此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 就我可以看到的数据表而言、该引脚是输入引脚。
    我将向客户解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉让人困惑。
    根据 D/S、
    VCOM 引脚
    这个引脚提供一个电压、可用于设定共模输入电压。 该引脚也可以
    连接到 VIN-、因此 VIN+可用作单端输入。 应使用至少 A 将该引脚旁路
    0.1 μ F 电容器。 请勿加载此引脚。
    Vcom = 1.45V 输出吗?
    TI 是否有任何信息?
    室温下的 VCOM 变化、直方图。
    2. VCOM 温度漂移
    VCOM 取决于内部 REF (80ppm)、因此我认为它是更多误差、但它是正确的吗?
    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    我们在此器件上没有任何其他数据图/信息。 正如您所指出的、对于内部1.2V VREF、有+/- 80ppm/C 我相信、如果使用更稳定的外部基准、VOCM 将反过来更稳定。 但是、我没有数据支持此索赔。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢你的答复。
    我发布了另一个主题、因为我的客户提出了另一个问题。
    我知道、这些问题没有数据。
    此致、

    Hiroshi