This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:同步从模式下的 SCLK /CS 输出信号

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871547/ads131a04-sclk-cs-output-signal-in-synchronous-slave-mode

器件型号:ADS131A04

您好!

我在 同步从模式下使用4个 ads131a04 ADC。 所有器件都按照73页的说明配置为同步从机模式、 配置如下。

M0:悬空、同步从模式。

M1:GND、24位配置。

M2:GND、汉明码关闭。

遗憾的是、奇怪的是、SCLK 输出2.048MHz 的时钟、/CS 输出640Hz 的信号。

我认为这些信号只有在器件配置为 同步主控模式时才能输出。

当我将 M0绑定到 IOVDD 时、会发生同样的情况。

器件是否损坏? 如何解决此问题?

提前感谢。

/CS:

SCLK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 我将所有的 M0绑定在一起。 每个器件的 M0应单独浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴您能够使器件正常工作。 我将确保该螺纹现在已闭合。 如果您对此器件有任何其他疑问、请发帖。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下这是如何为您解决的、我的设置是完全相同的。

    SCLK、2个器件都处于同步从模式、固定帧

    我不断遇到同步故障、尝试了不同的方案、并在论坛上提出了问题、但没有解决问题的帮助。