This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP1000:VSP1000输入引脚和 GND 引脚阻抗

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882667/vsp1000-vsp1000-input-input-pin-and-gnd-pin-impedance

器件型号:VSP1000

您好!

我在输入引脚和 GND 引脚之间获得的 vsp1000阻抗不同。

我使用了8个 vsp1000 IC、一些 IC 的电阻为7.47k Ω 或10k Ω。 而 IC 为600欧姆、IC 为10M 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我们希望输入阻抗较高。 我可以猜测、不正确的偏置是导致您看到低阻抗的原因之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路对所有器件都是相同的。偏置是指电源。